结果:找到"晶振 晶体振荡器 有源晶振",相关内容1000条
- 选择晶振厂家从哪些方面考虑和对比
- 现在越来越多的电子产品都离不开石英晶体振荡器和石英晶体谐振器的应用,为了确保晶振的使用体验和价格都在预期内,自然就要重视晶振厂家的选择。随着线上采购渠道的丰富,现在生产晶振的厂家不断增加,这就让用户选择时有了更多选择,而接下来说说选择这类厂家的注意事项:一、重视厂家资质优先源头企业因为晶振类型较多而且参数各不同,因此在面对繁多的晶振厂家进行选择时还是要优先考虑资质,为了确保产品质量要优先考虑源头企业。很多用户在购买晶振产品的时候都担心小厂家直接拿大厂家的产品进行贴牌操作,因此才要更加重视厂家的资质确保其本身就是具有生产力的源头企业,而且对于任何产品而言源头企业给出的报价往往更低且在产品质量上...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-29 11:33:00
- 选择石英晶振时如何逐步确定参数和类型
- 越来越多的通讯设备上都在使用晶振,随着技术的发展,现在石英晶振的种类也在不断增加,因此不少用户都在关注晶振的参数和类型如何选择。扬兴给大家聊聊三个方向确定您的晶振类型。系统类型和振荡器决定输出频率在采购石英晶振的时候先要考虑输出频率,选择晶振的时候应用系统类型和振荡器决定。而晶振的参数也不可忽视,其中振荡器本身是进入电压后产生交流输出的器件,所以在挑选时要看系统类型和振荡器来确定我们需要的晶振的参数。通常常见的设备频率参数都在10MHZ到100MHZ之间,还有要确定下是否使用到低频晶体等。确定晶振参数时要考虑到具体的应用需求,同时核对晶振封装上的参数标注,确保购买的晶振参数符合我们的要求。中...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-19 16:04:00
- 盘点晶体振荡器实际应用优势
- 当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。晶振输出频率精度更高现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。晶振损耗小且寿命更长对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小寿命长的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-24 17:26:00
- 高效稳定智能飞行低功耗、低抖动晶振YSO690PR实现无人机顺利飞行
- 随着科技的发展,无人机技术正迅速走向成熟,应用领域也不断扩展。在无人机的智能飞行和多功能应用中,石英可编程晶振YSO690PR扮演着重要的角色,为无人机的飞行稳定性和性能提供强有力的支持。YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用,33.3MHz石英晶体振荡器,作为YSO690PR系列中的代表,特别适用于偏频领域,其价格和交货期方面的优势受到广泛认可。YSO690PR封装尺寸小巧,仅为3.2*2.5*0.9mm,便于无人机集成和布局,节省空间。其工业级温度范围-...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-23 16:17:00
- 高精准360°全景环视机器人稳定的宽电压有源晶振YSO110TR,实现智能机器人应用
- 随着科技的进步,机器人技术正不断向前迈进,360°全景环视技术也逐渐成为机器人应用的热点之一。在实现智能机器人的360°全景环视应用中,宽电压有源晶振YSO110TR扮演着至关重要的角色,为机器人提供稳定可靠的时钟信号,助力其实现全方位的环境感知和智能操作。YSO110TR是一款高性能的宽电压有源晶振,拥有50MHz高稳定性频率,-40~﹢85℃温度范围内总频差±30PPM,为360°全景环视提供精准的基准时钟频率。其稳定性和高精度特性,确保机器人在复杂多变的环境中能够准确感知周围环境,做出智能决策。YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-18 16:57:00
- 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
- 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
- 选晶振时该如何判断品质好坏
- 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
- 晶振怎么测量好坏?怎么选
- 其实,对于测试晶振好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用晶振本身的特点进行判断的。目前测试晶振好坏的方式多种多样,若是大家想要知道晶振好坏的话,建议大家可以直接选择我们公司的,可以直接询问客服人员。对于晶振公司的怎么选择呢?其实目前有很多的公司都做晶振,在选择公司的时候可以直接在网络上查询、在引擎上查询和利用朋友渠道查询公司都是可以的。今天针对于这些方式给大家详细的说说吧!2023年晶振公司查询方式分享晶振公司查询方式一:引擎查询现在通过引擎查询是比较节省时间的,咱们企业可以直接通过晶振公司可以直接通过引擎查询,比如百度、搜狗和36...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 有源晶振 晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-31 15:28:00
- 晶振原厂来告诉你:优质晶振的5个必备条件
- 市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨晶振的好坏。今天扬兴晶振原厂教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。劣质的晶振通常容易出现精度低,温度不过关,不起振,故障等问题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?01、频差要稳定频差稳定,不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。02、老化率要稳定老化率要稳定,不随时间而变化。实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化,但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另外一个重要指标。短期的老化率看一天的变化,成为日老化率。中期的看...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶体振荡器 有源晶振 发帖人:yxc扬兴科技 发帖时间:2023-07-21 09:33:00
- 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
- 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 有源晶体振荡器 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
返回